EIO0000004204.07

EtherCAT Driver e installazione del Firmware

  1. Scaricare il file utility/driver EtherCAT (PFXPHMIP6_EtherCAT_********.zip) dal nostro sito.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Installare il driver. Decomprimere il file scaricato, selezionare Driver_&_Toolkit > Device Driver (NXDRV-WIN) > Installation ed eseguire cifX Device Driver Setup. Installare seguendo le istruzioni sullo schermo.
    NOTA: La destinazione di memorizzazione del file potrebbe differire a seconda della versione.
  3. Dopodiché, installare SYCON.net. Selezionare Software_&_Tools > Configuration_Software > SYCON.net > SYCON.net ed eseguire SYCONnet netX Setup. Installare seguendo le istruzioni sullo schermo.
    NOTA: La destinazione di memorizzazione del file potrebbe differire a seconda della versione.
  4. Dal menu di Avvio Windows, selezionare SYCON.net.
  5. Compare la schermata di login. Fare clic su OK.
  6. Nella pannello a destra della schermata, aprire EtherCAT > Master e trascinare CIFX RE/ECM sulla linea netDevice.
  7. Fare doppio clic sull'icona visualizzata.
  8. Compare la seguente schermata. Selezionare Settings > Driver. Selezionare le caselle di controllo CIFX Device Driver e netX Driver e poi selezionare Apply.
  9. Selezionare Settings > Device Assignment. Confermare che la Device Selection sia impostata su all e fare clic su Scan. Nella seguente schermata, selezionare le voci pertinenti e fare clic su Apply.
    Dispositivo: CIFX 90E-RE\ET
    Protocollo canale: EtherCAT Master
  10. Selezionare Firmware Download e fare clic su Browse.
  11. Dalle cartelle Firmware > CIFX selezionare il file di firmware cifxecm.nxf. Fare clic su Open.
  12. Fare clic su Download.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.