EIO0000004203.07

Instalación del controlador de dispositivo de EtherCAT y Firmware

  1. Descargue el archivo del controlador/utilidad de EtherCAT (PFXPHMIP6_EtherCAT_********.zip) desde nuestro sitio.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Instale el controlador. Descomprima el archivo descargado, seleccione Driver_&_Toolkit > Device Driver (NXDRV-WIN) > Installation, y ejecute cifX Device Driver Setup. Instale las siguientes instrucciones en pantalla.
    NOTA: La ubicación de almacenamiento del archivo puede cambiar según la versión.
  3. Luego, instale SYCON.net. Seleccione Software_&_Tools > Configuration_Software > SYCON.net > SYCON.net, y ejecute SYCONnet netX Setup. Instale las siguientes instrucciones en pantalla.
    NOTA: La ubicación de almacenamiento del archivo puede cambiar según la versión.
  4. En el menú Inicio de Windows, seleccione SYCON.net.
  5. Aparece la pantalla de inicio de sesión. Haga clic en OK.
  6. En el panel derecho de la pantalla que aparece, abra EtherCAT > Master, y arrastre CIFX RE/ECM a la línea netDevice.
  7. Haga doble clic en el ícono que aparece.
  8. aparece la siguiente pantalla. Seleccione Settings > Driver. Seleccione las casillas CIFX Device Driver y netX Driver y seleccione Apply.
  9. Seleccione Settings > Device Assignment. Confirme que Device Selection se ha establecido en all, y haga clic en Scan. A continuación, seleccione los elementos aplicables y haga clic en Apply.
    Dispositivo: CIFX 90E-RE\ET
    Protocolo de canal: EtherCAT Master
  10. Seleccione Firmware Download y haga clic en Browse.
  11. En las carpetas Firmware > CIFX, seleccione el archivo de firmware cifxecm.nxf. Haga clic en Abrir.
  12. Haga clic en Download.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.