EIO0000004205.07

EtherCAT 驱动程序和固件安装

  1. 从我们的网站下载 EtherCAT 实用程序/驱动程序文件 (PFXPHMIP6_EtherCAT_********.zip)。
    www.se.com/ww/en/download
  2. 安装驱动程序。解压缩下载的文件,选择 Driver_&_Toolkit > Device Driver (NXDRV-WIN) > Installation,然后运行 cifX Device Driver Setup。按照屏幕上的说明进行安装。
    注: 文件存储位置可能会因版本而异。
  3. 接下来,安装 SYCON.net。选择 Software_&_Tools > Configuration_Software > SYCON.net > SYCON.net, 然后运行 SYCONnet netX Setup。按照屏幕上的说明进行安装。
    注: 文件存储位置可能会因版本而异。
  4. 从 Windows 的开始菜单中选择 SYCON.net
  5. 将显示登录屏幕。单击 OK
  6. 在显示屏幕的右窗格中,打开 EtherCAT > Master, 并将 CIFX RE/ECM 拖到 netDevice 行。
  7. 双击显示的图标。
  8. 将出现以下屏幕。选择 Settings > Driver。选择 CIFX Device DrivernetX Driver 复选框,然后选择 Apply
  9. 选择 Settings > Device Assignment。确认 Device Selection 设置为 all,然后单击 Scan。选择下列中适用的项目,然后单击 Apply
    设备:CIFX 90E-RE\ET
    通道协议:EtherCAT Master
  10. 选择 Firmware Download 然后单击 Browse
  11. Firmware > CIFX 文件夹中,选择固件文件 cifxecm.nxf。单击打开。
  12. 单击 Download
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.