EIO0000004203.07

Ethernet (GbE IEEE1588)

Especificaciones

NOTA: Instale la última versión del controlador antes de utilizar esta interfaz. Puede descargar el controlador más reciente de nuestro sitio web.
www.se.com/ww/en/download
Número del producto HMIYP6MPETH
Conector Conector modular (RJ-45) x 1
Norma IEEE1588, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) admitido*1
Distancia de comunicación máxima 100 m (328,1 ft)

*1 Si el estado es S4 (modo de apagado híbrido), Wake-on-LAN no está disponible.

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Indicaciones del LED

Color Indicador Descripción
Verde (Active) ON La transmisión de datos está disponible
Intermitencia Transmisión de datos en curso
OFF Ninguna conexión o error
Verde (Link) ON La transmisión de datos está disponible.
OFF Sin transmisión de datos
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.