EIO0000004205.07

以太网 (GbE IEEE1588)

规格

注: 在使用该接口前,请安装最新版本的驱动程序。您可以从我们的网站下载最新驱动程序:
www.se.com/ww/en/download
产品编号 HMIYP6MPETH
接头 模块插孔 (RJ-45) x 1
标准 支持 IEEE1588, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) *1
最大通信距离 100 m (328.1 ft)

*1 状态是 S4 (混合关闭) 时,局域网唤醒(Wake-on-LAN)不可用。

小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

LED 指示

颜色 指示灯 说明
绿色(Active) ON 可以进行数据传输
闪烁 数据传输中
OFF 无连接或错误
绿色(Link) ON 可以进行数据传输。
OFF 无数据传输
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.