EIO0000004201.07

Ethernet (GbE IEEE1588)

Caractéristiques

NOTE: Installez la dernière version du pilote avant d'utiliser cette interface. Vous pouvez télécharger le dernier pilote sur notre site web.
www.se.com/ww/en/download
Référence du produit HMIYP6MPETH
Connecteur Prise modulaire (RJ-45) x 1
Standard IEEE1588, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, pris en charge par Wake-on-LAN (WOL)*1
Distance de communication maximale 100 m (328,1 ft)

*1 Lorsque le statut est S4 (arrêt hybride), Wake-on-LAN n'est pas disponible.

ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Indications de voyant

Couleur Indicateur Description
Vert (Active) Allumé La transmission des données est disponible.
Clignotant Transmission de données en cours
Éteint Aucune connexion ou erreur
Vert (Link) Allumé La transmission des données est disponible.
Éteint Aucune transmission de données
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.