EIO0000004204.07

Ethernet (GbE IEEE1588)

Specifiche

NOTA: Installare la versione più recente del driver prima di utilizzare questa interfaccia. È possibile scaricare i driver aggiornati dal nostro sito web.
www.se.com/ww/en/download
Numero prodotto HMIYP6MPETH
Connettore Jack modulare (RJ-45) x 1
Standard IEEE1588, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) supportati*1
Distanza di comunicazione massima 100 m (328,1 ft)

*1 Se lo stato è S4 (spegnimento ibrido), Wake-on-LAN non è disponibile.

ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Indicazioni dei LED

Colore Indicatore Descrizione
Verde (Active) ON Trasmissione dati disponibile
Lampeggiante Trasmissione dati in corso
OFF Nessuna connessione o errore
Verde (Link) ON Trasmissione dati disponibile.
OFF Nessuna trasmissione dati
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.