EIO0000004203.07

Cambio al modo RAID

Utilice Intel® OptaneTM Memory and Storage Management para cambiar del modo AHCI al modo RAID. El procedimiento para obtener esta herramienta varía en función de la versión de OS Base. Consulte el siguiente procedimiento para realizar la configuración.

Para protegerse contra la corrupción de datos o cambios al modo AHCI, antes de cambiar al modo RAID, prepare los medios de recuperación. Adquiera el accesorio USB de recuperación (HMIYP6RUSW10 o HMIYP6RUSW1021) o utilice un dispositivo de memoria USB compatible para crear un USB de respaldo.

NOTA: El USB de recuperación opcional solamente recupera el sistema operativo. Si además de la recuperación del sistema operativo requiere una copia de seguridad, consulte Copia de seguridad del sistema.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.