EIO0000004205.07

更改到 RAID 模式

使用 Intel® OptaneTM Memory and Storage Management 从 AHCI 模式切换到 RAID 模式。获取此工具的过程因 OS Base 版本而异。请参照下列进行设置。

为防止数据损坏或更改为 AHCI 模式,在更改为 RAID 模式之前,请准备恢复介质。请购买恢复 USB 附件 (HMIYP6RUSW10 或 HMIYP6RUSW1021),或使用兼容的 USB 存储设备创建备份 USB。

注: 可选的恢复USB仅恢复操作系统。如果除恢复操作系统之外还需要备份,请参阅 系统备份
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.