EIO0000004204.07

Cambio della modalità RAID

Utilizzare Intel® OptaneTM Memory and Storage Management per passare dalla modalità AHCI alla modalità RAID. La procedura per ottenere questo strumento varia a seconda della versione del sistema operativo Base. Impostare facendo riferimento a quanto segue.

Per proteggersi dalla corruzione dei dati o dalle modifiche alla modalità AHCI, prima di passare alla modalità RAID, preparare il supporto di ripristino. Acquistare l'accessorio USB di ripristino (HMIYP6RUSW10 o HMIYP6RUSW1021) o utilizzare un dispositivo di memoria USB compatibile per creare un USB di backup.

NOTA: L'USB di ripristino opzionale ripristina solo il sistema operativo. Se oltre al ripristino del sistema operativo occorre il back-up, fare riferimento a Backup del sistema.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.