EIO0000004201.07

Passage au mode RAID

Utilisez Intel® OptaneTM Memory and Storage Management pour passer du mode AHCI au mode RAID. La procédure d'obtention de cet outil varie en fonction de la version d'OS Base. Effectuez la configuration en vous référant aux informations suivantes.

Pour se protéger contre la corruption des données ou les changements de mode AHCI, préparez un support de récupération avant de passer en mode RAID. Achetez l'accessoire de récupération USB (HMIYP6RUSW10 ou HMIYP6RUSW1021) ou utilisez une clé USB compatible pour créer une clé de sauvegarde USB.

NOTE: L'USB de récupération en option récupère uniquement le système d'exploitation. Si vous avez besoin d'une sauvegarde en plus de la restauration du système d'exploitation, consultez Sauvegarde du système.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.