EIO0000004204.07

Ricreare RAID con Intel® Rapid Storage Technology

Per ricreare RAID, per motivi quali la sostituzione del disco, procedere come segue.
NOTA:
  • Quando si sostituisce un disco, utilizzare lo stesso prodotto come in precedenza. Fare riferimento a Accessori.

  • Per informazioni, consultare la guida online di Intel® Rapid Storage Technology.

  1. Selezionare Manage, quindi selezionare Rebuild to another disk.
  2. Selezionare il disco, quindi fare clic su Rebuild.
  3. Inizia Ricrea e viene visualizzato l'indicatore di avanzamento. Al termine della ricostruzione, l'indicatore di avanzamento scompare.
  4. Confermare che l'indicatore di avanzamento sia scomparso e riavviare il prodotto.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.