EIO0000004201.07

Reconstruction RAID avec Intel® Rapid Storage Technology

Pour recréer RAID, pour des raisons telles que le remplacement d'un disque, suivez la procédure ci-dessous.
NOTE:
  • Lors du remplacement d'un disque, utilisez le même produit de disque qu'auparavant. Consultez Accessoires.

  • Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne Intel® Rapid Storage Technology.

  1. Sélectionnez Manage, puis sélectionnez Rebuild to another disk.
  2. Sélectionnez le disque, puis cliquez sur Rebuild.
  3. La recréation commence et l'indicateur de progression s'affiche. Lorsque la recréation est terminée, l'indicateur de progression disparaît.
  4. Vérifiez que l'indicateur de progression a disparu et redémarrez ce produit.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.