EIO0000004205.07

使用 Intel® Rapid Storage Technology 的 RAID 重建

由于磁盘更换等原因需要重建 RAID 时,请按照以下步骤进行。
注:
  • 更换磁盘时,请使用与以前相同的磁盘产品。请参阅 附件

  • 有关信息,请参阅 Intel® Rapid Storage Technology 联机帮助。

  1. 选择 Manage,然后选择 Rebuild to another disk
  2. 选择磁盘,然后单击 Rebuild
  3. 重建开始并显示进度指示器。重建完成后,进度指示器将消失。
  4. 确认进度指示器已消失,然后重新启动本产品。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.