EIO0000004203.07

Reconstrucción RAID con Intel® Rapid Storage Technology

Para reconstruir RAID, por razones como la sustitución del disco, siga el procedimiento que se describe a continuación.
NOTA:
  • Cuando sustituya un disco, utilice el mismo producto de disco que antes. Consulte Accesorios.

  • Para más información, consulte la ayuda en línea de Intel® Rapid Storage Technology.

  1. Seleccione Manage, luego seleccione Rebuild to another disk.
  2. Seleccione el disco, luego haga clic en Rebuild.
  3. Se inicia la reconstrucción y se muestra el indicador de progreso. Una vez finalizada la reconstrucción, el indicador de progreso desaparece.
  4. Confirme que el indicador de progreso haya desaparecido y reinicie este producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.