EIO0000004205.07

标准主机模块

正视图
右视图
底视图
A. VESA 安装螺钉孔*1 I. USB 3.0 (C 型)
B. 维修舱 J. USB 3.0 (A 型)*3
C. 电源按钮 K. DisplayPort
D. 存储访问 LED L. USB 2.0 (A 型)*3
E. 状态 LED M. COM (RS-232C,非隔离式)
F. 安全锁插槽*2 N. 可选接口插槽
G. 电源接口 O. 以太网 1
H. PE 端子 (仅用于交流型号) P. 以太网 2

*1 本产品可以安装到符合 VESA 标准 (100 x 100 mm) 的市售显示器支架上。使用 4 个 M4 螺钉 (螺钉有效深度:8 mm [0.31 in])。必要扭矩为 0.7 至 0.8 N•m (6.2 至 7.1 lb-in)。
VESA 安装未通过 UL 认证。

*2 仅支持 Kensington 锁。插槽尺寸 3 x 7 mm (0.12 x 0.28 in)。

*3 推荐支持 USB 3.0 的 USB 存储设备。使用 USB 3.0 端口连接存储设备。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.