EIO0000004201.07

Standard Box

Avant
Droite
Bas
A. Trou de vis pour montage VESA*1 I. USB 3.0 (Type C)
B. Trappe d'entretien J. USB 3.0 (Type A)*3
C. Bouton d'alimentation K. DisplayPort
D. Voyant d'accès au stockage L. USB 2.0 (Type A)*3
E. Voyant d'état M. COM (RS-232C, non isolé)
F. Emplacement du verrou de sécurité*2 N. Emplacement d'interface en option
G. Connecteur d'alimentation O. Ethernet 1
H. Borne PE (modèle CA seulement) P. Ethernet 2

*1 Ce produit peut être monté sur des bras de moniteur disponibles dans le commerce conformes à la norme VESA (100 x 100 mm). Utilisez quatre vis M4 (profondeur de vis valide : 8 mm [0,31 in]). Le couple nécessaire est de 0,7 à 0,8 N•m (6,2 à 7,1 lb-in).
Le montage VESA n'est pas homologué UL.

*2 Seuls les verrous Kensington sont pris en charge. Taille du module 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Il est recommandé d'utiliser les périphériques de stockage USB qui prennent en charge USB 3.0. Utilisez le USB 3.0 port connecter les périphériques de stockage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.