EIO0000004204.07

Standard Box

Lato anteriore
Lato destro
Lato inferiore
A. Foro della vite per montaggio VESA*1 I. USB 3.0 (Tipo C)
B. Sportellino di manutenzione J. USB 3.0 (Tipo A)*3
C. Pulsante di alimentazione K. DisplayPort
D. LED di accesso della memoria L. USB 2.0 (Tipo A)*3
E. LED di stato M. COM RS-232C (non-isolato)
F. Blocco di sicurezza del vano*2 N. Vano interfaccia opzionale
G. Connettore di alimentazione O. Ethernet 1
H. Terminale PE (usato solo per modelli CA) P. Ethernet 2

*1 Questo prodotto può essere installato sui bracci per monitor disponibili in commercio che ottemperano allo standard VESA (100 x 100 mm). Utilizzare quattro viti M4 (lunghezza corretta delle viti: 8 mm [0,31 in]). La coppia di serraggio necessaria va da 0,7 a 0,8 N•m (da 6,2 a 7,1 lb-in).
Il montaggio VESA non è certificato UL.

*2 Supportato solo il blocco tipo Kensington. Dimensioni alloggiamento 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Sono consigliati solo i dispositivi di memoria USB che supportano USB 3.0. Per collegare i dispositivi di memoria usare la porta USB 3.0.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.