EIO0000004203.07

Standard Box

Frontal
Derecho
Parte inferior
A. Orificio del tornillo para montaje VESA*1 I. USB 3.0 (Tipo C)
B. Escotilla de mantenimiento J. USB 3.0 (Tipo A)*3
C. Botón de encendido K. DisplayPort
D. LED de acceso al almacenamiento L. USB 2.0 (Tipo A)*3
E. LED de estado M. COM (RS-232C, no-aislada)
F. Ranura de bloqueo de seguridad*2 N. Ranura de la interfaz opcional
G. Conector de alimentación O. Ethernet 1
H. Terminal de PE (se utiliza solamente para el modelo de CA) P. Ethernet 2

*1 Este producto se puede montar en brazos para monitores disponibles en el mercado que cumplen con la norma VESA (100 x 100 mm). Use cuatro tornillos M4 (profundidad de tornillo válida: 8 mm [0,31 in]). El par de apriete necesario es 0,7 a 0,8 N•m (6,2 a 7,1 lb-in).
El montaje VESA no cuenta con la certificación UL.

*2 Solamente admite bloqueo Kensington. Tamaño de la ranura 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Se recomiendan dispositivos de almacenamiento USB que admiten USB 3.0. Utilice el puerto USB 3.0 para conectar los dispositivos de almacenamiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.