EIO0000004204.07

Quando si utilizza RS-485

Per utilizzare il controllo automatico della direzione per RS-485, la porta deve essere configurata in Gestione periferiche di Windows®.
  1. Aprire Gestione periferiche di Windows®.
  2. Aprire Ports.
  3. Fare clic con il pulsante destro sulla porta a cui è assegnata RS-485. Le porte assegnate variano a seconda delle interfacce opzionali configurate. Consultare Prima di utilizzare le opzioni dell'interfaccia seriale (l'esempio seguente utilizza COM5 e COM6).
  4. Selezionare Properties e aprire la scheda Port Settings.
  5. Selezionare la casella di controllo RS-485.
  6. Turn Around Time specifica l'intervallo di tempo (tempo bit di dati) dopo il completamento della trasmissione dei dati di comunicazione, finché il sistema non passa a uno stato in cui può ricevere i dati di comunicazione. Una volta trascorso il tempo specificato, il sistema è nello stato per ricevere i dati. Impostare la durata del bit di dati se utilizzato in un ambiente di comunicazione a lunga distanza dove si deve considerare il ritardo di propagazione. Il valore predefinito è 0.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.