EIO0000004203.07

Cuando se utiliza RS-485

Para utilizar el control automático de dirección para RS-485, el puerto debe configurarse en el Administrador de dispositivos de Windows®.
  1. Abra el Administrador de dispositivos de Windows®.
  2. Abra Ports.
  3. Haga clic derecho en el puerto al que RS-485 está asignado. Los puertos asignados varían según las interfaces opcionales configuradas. Consulte Antes de utilizar las opciones de la interfaz en serie (el ejemplo siguiente utiliza COM5 y COM6).
  4. Seleccione Properties y abra la pestaña Port Settings.
  5. Seleccione la casilla RS-485.
  6. Turn Around Time especifica el tiempo (tiempo de bit de datos) después de que la transmisión de los datos de comunicación ha finalizado, hasta que el sistema cambia a un estado en el que puede recibir los datos de comunicación. Una vez transcurrido el tiempo especificado, el sistema está en el estado para recibir datos. Configure el tiempo de bits de datos si se utiliza en un entorno de comunicación de larga distancia donde se debe considerar el retardo de propagación. El valor predeterminado es 0.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.