EIO0000004205.07

使用 RS-485 时

要为 RS-485 使用自动方向控制,必须在 Windows® Device Manager 中配置端口。
  1. 打开 Windows® Device Manager。
  2. 打开 Ports
  3. 右键单击 RS-485 所分配的端口。分配的端口因配置的可选接口而异。请参阅 使用串行接口选件之前 (下列示例使用 COM5 和 COM6)。
  4. 选择 Properties,然后打开 Port Settings 选项卡。
  5. 选择 RS-485 复选框。
  6. Turn Around Time 指定了从通信数据传输完成到系统变为可接收通信数据状态的时间长度 (数据位时间)。经过指定的时间后,系统将处于接收数据的状态。如果在需要考虑传播延迟的长距离通讯环境中使用,请设置数据位时间。缺省值是 0。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.