EIO0000004201.07

Avec RS-485

Pour utiliser le contrôle de direction automatique pour RS-485, le port doit être configuré dans le Gestionnaire de périphériques Windows®.
  1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques Windows®.
  2. Ouvrez Ports.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le port auquel est affecté RS-485. Les ports attribués varient en fonction des interfaces facultatives configurées. Reportez-vous à Avant d'utiliser les options d'interface série (l'exemple ci-dessous utilise COM5 et COM6).
  4. Sélectionnez Properties et ouvrez l'onglet Port Settings.
  5. Cochez la case RS-485.
  6. Turn Around Time spécifie la durée (temps de bit de données) après la fin de la transmission des données de communication, jusqu'à ce que le système passe à un état où il peut recevoir des données de communication. Une fois le délai spécifié écoulé, le système est dans l'état de réception des données. Définissez le temps de transmission des données s'il est utilisé dans un environnement de communication longue distance où le retard de propagation doit être pris en compte. La valeur par défaut est 0.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.