Ingresso inibizione iniezione (Ingresso. inib.)
Il dispositivo immette nel sistema varie combinazioni brevettate di tensione a bassa frequenza. Nei sistemi con varie linee di alimentazione in entrata, a seconda della posizione dell'interruttore, un solo dispositivo può immettere un segnale nel sistema. L'inibizione dell'iniezione è gestita dallo stato dell'ingresso inibizione del dispositivo, il quale può, ad esempio, essere collegato ai contatti ausiliari degli interruttori.
È possibile configurare l'ingresso inibizione iniezione in modo che usi un contatto NA o NC come segue:
Valore o tipo di contatto | Iniezione attivata quando il contatto è... | Iniezione disattivata quando il contatto è... |
---|---|---|
NA (predefinito) | Aperto | Chiuso |
NC | Chiuso | Aperto |
OFF | Ignorato | Ignorato |
È possibile configurare il valore di questo parametro su OFF. In questa modalità, lo stato dell'ingresso elettrico viene ignorato e la gestione dell'esclusione può essere ancora effettuata tramite la comunicazione Modbus. Vedere Funzioni Modbus per le funzioni Modbus. Ciò è particolarmente utile in ambienti conformi alle norme sulla sicurezza funzionale. Vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza per maggiori informazioni sulla conformità alle norme sulla sicurezza funzionale.