7IT02-0423-03

Adattatore di tensione (Adattat. V)

L'adattatore di tensione può essere utilizzato per monitorare il sistema di potenza senza messa a terra con una tensione nominale superiore a 480 V CA/CC. L'adattatore di tensione IM400-1700 può essere utilizzato anche in sistemi di potenza senza messa a terra inferiori a 480 V CA/CC per aumentare l'impedenza interna del dispositivo. È possibile usare IM400THRN con un adattatore di terra P1N e un trasformatore di tensione Schneider Electric compatibile per monitorare i sistemi di potenza con una tensione nominale fino a 33 kV.

I tre valori seguenti sono applicabili a IM400N:

Valore Uso consigliato
Nessuno (predefinito) Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC.
PHT1000 Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC e ≤ 1500 V CA/CC.
NOTA: per localizzare un errore di isolamento utilizzare il dispositivo con PHT1000.
HV1700 Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC e ≤ 1500 V CA/CC.
NOTA: non è possibile localizzare un errore di isolamento con il dispositivo con IM400-1700. Questo valore non può essere configurato quando il parametro Individuazione è configurato su ON.

I due valori seguenti sono applicabili a IM400THRN:

Valore Uso consigliato
Nessuno (predefinito) Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è ≤ 480 V CA/CC.
P1N Utilizzare quando la tensione nominale del sistema di potenza senza messa a terra monitorato è 33 kV.
NOTA: non è possibile localizzare un errore di isolamento con il dispositivo P1N.

Vedere Accessori per ulteriori informazioni sugli adattatori di tensione.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?