80459-641-01, Rév. 10

Adressage des dispositifs

Les réseaux Ethernet utilisent l’adressage IPv4 sans classe. Sauf indication contraire, les dispositifs CCM reçoivent des adresses commençant à de sous-réseau dans la plage 10.10.10.0/24, la première adresse étant 10.10.10.2.

Les réseaux série suivent les règles d’adressage spécifiques du protocole utilisé. Pour les détails de ces règles d’adressage, voir Adressage de dispositif série. Sauf indication contraire, les dispositifs CCM reçoivent des adresses commençant à 2.

Adressage de dispositif série

Protocole Nombre maximum de nœuds addressables Gamme d’adresse Adresse à éviter
Modbus 31 2 à 247 127
PROFIBUS 126 2 à 125 126
DeviceNet 64 2 à 62 63
CANopen 127 2 à 126 127
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?