Mise sous tension des CCM
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Pour mettre le CCM sous tension :
-
Repasser en revue les Listes de vérification avant la mise en service avant de mettre sous tension.
-
Désactiver toutes les charges en aval, notamment le matériel de distribution et autres dispositifs distants du CCM.
-
Vérifier si tous les écrans isolants, portes et tous les couvercles sont fermés avant de mettre l’appareil sous tension.
-
Mettre l’appareil sous tension en séquence, en commençant par les dispositif principal, puis les unités de dérivation et enfin les unités démarreurs de moteurs.
-
Avec toutes les écrans isolants en place et les portes d’unités fermées et verrouillées, mettre les unités en marche d’un mouvement ferme et positif.
-
Après avoir fermé tous les sectionneurs, les charges telles que les circuits d’éclairage, démarreurs, contacteurs, appareils de chauffage et moteurs peuvent être mises sous tension.
Programmation locale MotorLogic Plus
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
La programmation locale peut être utilisée pour programmer un point de consigne et aux fins de lecture des erreurs détectées du MotorLogic Plus.
-
Vérifier que l’écran est déverrouillé (réglage par défaut) et couper toute alimentation.
-
Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
-
Raccorder une alimentation de 9V aux bornes «P» et «G» àl’aide du connecteur fourni, Nº de pièce 80445-519-50 (Bornes du module de communication MotorLogic PlusMC).
-
Placer le sélecteur de mode (Mode Select) sur le paramètre à programmer. Se reporter aux directives d’utilisation Schneider Electric 30072-013-98 (Documentation sur les centres de commande de moteurs intelligents (CCMi)) pour obtenir la liste des paramètres.
-
Appuyer sur et maintenir appuyé le bouton Réinitialiser/Programme (Reset/Program).
REMARQUE: L’affichage ne s’allume pas pour la programmation locale si le sélecteur de mode (Mode Select) est en position RUN. -
Tourner le cadran Affichage/Programme (Display/Program) sur le réglage désiré comme indiqué sur l’afficheur DÉL.
-
Relâcher le bouton Réinitialiser/Programme (Reset/Program).
-
Remettre le sélecteur de mode (Mode Select) sur la position RUN.
-
Débrancher l’alimentation de 9V et son connecteur.
Les messages sont affichés sur l’afficheur à DEL à 3chiffres quand des conditions anormales sont détectées. Voir Afficheur de message local pour la liste des codes des messages d’erreur et leurs définitions.
Afficheur de message local
| Message affiché | Description |
|---|---|
| oc | Déclenché en surintensité |
| SP | Déclenché en fonctionnement en mode monophasé |
| ub | Déclenché en déséquilibre de tension ou de courant |
| uC | Déclenché en sous-intensité |
| cF | Déclenché au mauvais fonctionnement du contacteur |
| GrF | Déclenché sur défaut à la terre |
| HI | Déclenché en surtension |
| Lo | Déclenché en sous-tension |
| rP | Phases d’arrivée inversées |
| oFF | Commande d’arrêt provenant d’une source à distance |
Programmation à distance MotorLogic Plus
La programmation à distance peut être utilisée pour la programmation d’un point de consigne et à des fins d’acquisition de données. Suivre les étapes ci-dessous pour configurer à distance la surcharge MotorLogic Plus. (Voir Codes de ligne de commande pour une description des codes de ligne de commande référencés dans les procédures.)
-
Arrêter le relais de surcharge en envoyant le code « 02H » au registre de commande (C6H).
-
Si la programmation en réseau n’a pas été activée, envoyer le code « 05H » au registre de commande.
-
Programmer le paramètre approprié. Voir Descriptions des adresses de MotorLogic Plus (lecture seulement, tous les registres sont à mots de 16 bits) pour obtenir la liste des registres avec une liste de paramètres. Pour obtenir des informations plus détaillées, consulter les directives d’utilisation nº 30072-013-102. Voir Registres de lecture seulement et Registres de lecture/écriture pour déterminer l’emplacement et l’adressage des paramètres dans la liste des registres de MotorLogic Plus.
-
Redémarrer le relais de surcharge en utilisant le code « 01H ».
Codes de ligne de commande
| Code | Commande |
|---|---|
| 01H | Démarrage/réinitialisation |
| 02H | Arrêt |
| 03H | Verrouillage de l’afficheur |
| 04H | Déverrouillage de l’afficheur |
| 05H | Activation de la programmation du réseau |
| 06H | Désactivation de la programmation du réseau |
| 07H | Activation de la fonction de chien de garde réseau* |
| 08H | Désactivation de la fonction de chien de garde réseau* |
Descriptions des adresses de MotorLogic Plus (lecture seulement, tous les registres sont à mots de 16 bits)
| Adresse | Code | Description | Remarques | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire vive | Relatif* | |||
| A0 | 1A0 | VOLTAV | Moyenne de tension L–L | V~ |
| A2 | 1A1 | IAVE | Moyenne de courant brut | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle |
| A4 | 1A2 | VUB | Déséquilibre de tension | 0 à 100 % |
| A6 | 1A3 | IUB | Déséquilibre de courant | 0 à 100 % |
| A8 | 1A4 | PFANGLE | Angle du facteur de puissance | Degrés |
| AA | 1A5 | CAPTY | Capacité thermique restante | 0 à 100 % |
| CA | 1A6 | GFC | Courant de défaut à la terre | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle |
| AE | 1A7 | ERCODE/TRIPRN | Événement en temps réel (RTE) et indicateur de déclenchement (TI) | RTE à 8 bits codé en quartets; TI codé en 8 bits |
| B0 | 1A8 | FH | Historique des événements | Ordre des événements : 4e, 3e, 2e, dernier |
| B2 | 1A9 | PID | Année de fabrication/modèle et échelle | Année à 8 bits; identification à 8 bits et échelle |
| B4 | 1AA | VA-C | Tension de ligne A–C | V~ |
| B6 | 1AB | VB-C | Tension de ligne B–C | V~ |
| B8 | 1AC | VA-B | Tension de ligne A–B | V~ |
| BA | 1AD | IC | Phase de courant brute C | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle |
| BC | 1AE | IB | Phase de courant brute B | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle |
| BE | 1AF | IA | Phase de courant brute A | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle |
| C0 | 1Bo | RD1 | Retard au redémarrage restant RD1 | |
| C2 | 1B1 | RD2 | Retard au redémarrage restant RD2 | |
| C4 | 1B2 | RD3 | Retard au redémarrage restant RD3 | |
| C6 | 1B3 | COMLINE | Code de ligne de commande (adresse C6H) | Voir Valeurs du couple de serrage des raccordements des barres‑bus 12 (écriture seulement) |
| C8 | 1B4 | Scale | Paramètre d’échelle PowerLogic (lecture seule) | 0, 1, 2; mot signé de 16 bits (complément à 2, lecture seulement) |
| CA | 1B5 | LV | Seuil de sous-tension | 170 V~ à HV (modèle 600 V~; 450 V~ a HV) |
| CC | 1B6 | HV | Seuil de surtension | LV à 528 V~ (modèle 600 V~; LV à 660 V~) |
| CE | 1B7 | VUB | Seuil de déséquilibre de tension | 2 à 15 %, ou 999 (à l’arrêt) |
| D0 | 1B8 | MULT | Rapport des spires effectives | Selon le modèle |
| D2 | 1B9 | OC | Seuil de surintensité | Gamme de courant du RSCT |
| D4 | 1BA | UC | Seuil de sous-intensité | 0,5 × OC min à OC max, à l’arrêt |
| D6 | 1BB | CUB | Seuil de déséquilibre de courant | 2 à 25 %, ou 999 (à l’arrêt) |
| D8 | 1BC | TC | Classe du déclenchement par surintensité | 5, J5, 10, J10,
15, J15, 20, J20, 30, J30 (J = protection anti-blocage activée) |
| DA | 1BD | RD1 | Temporisateur de cycle rapide | 2 à 500 s |
| CC | 1BE | RD2 | Retard de redémarrage RD2 | 2 à 500 minutes |
| DE | 1BF | RD3 | Retard de redémarrage RD3 | 2 à 500 minutes |
| E0 | 1C0 | #RU | Redémarrages après UC | 0, 1, 2, 3, 4, A |
| E2 | 1C1 | #RF | Nombre de redémarrages | 0, 1, oc1, 2, oc2,
3, oc3, 4, oc4, A, ocA (0 = manuel, A = continu, oc = redémarrage automatique après expiration du RD2) |
| E4 | 1C2 | UCTD | Retard de déclench. de sous-intensité | 2 à 60 s |
| E6 | 1C3 | GF | Seuil de courant de défaut à la terre | 0,15 × OC min à 0,2 × OC max, à l’arrêt |
| E8 | 1C4 | ADDR | Adresse RS-485 secondaire | 01 à 99 |
Registres de lecture seulement
| Adresse RAM | Adresse relative* | Code | Description | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1A0 | VOLTAV | Tension moyenne L–L | Volts | ||
| A2 | 1A1 | IAVE | Moyenne de courant brut | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle | ||
| A4 | 1A2 | VUB* | Déséquilibre de tension | 0 à 100 % | ||
| A6 | 1A3 | IUB* | Déséquilibre de courant | 0 à 100 % | ||
| A8 | 1A4 | PFANGLE* | Angle du facteur de puissance | Degrés | ||
| AA | 1A5 | CAPTY* | Capacité thermique restante | 0 à 100 % | ||
| CA | 1A6 | GFC* | Courant de défaut à la terre | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle | ||
| AE | 1A7 | ERCODE/TRIPRN | Messages de bits en temps réel et indicateur de déclenchement | Nº de bit | TRIPRN | ERCODE |
| 0 | Verrouillage des événements | Sous-tension | ||||
| 1 | Arrêt à distance | Surtension | ||||
| 2 | Événement du contacteur | Déséquilibre de tension | ||||
| 3 | Sous-intensité | Sous-intensité | ||||
| 4 | Surintensité | Inversion de phase | ||||
| 5 | Défaut à la terre | Déséquilibre de courant | ||||
| 6 | Déséquilibre de courant | Tension monophasée > 25 % | ||||
| 7 | Courant monophasé > déséquilibre de 50 % | Courant monophasé > 50 % | ||||
| B0 | 1A8 | FH* | Historique à 4 événements NIBBLE_CODED (codés en quartets) | L’historique à quatre événements
est basé sur le schéma suivant : 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, où les bits 1 à 4 = dernier événement, les bits 5 à 8 = deuxième dernier événement, les bits 9 à 12 = troisième dernier événement et les bits 13 à 16 = quatrième dernier événement. Ces quatre bits indiquent une valeur hexadécimale qui correspond aux événements suivants : |
||
| 1 | Surtension | |||||
| 2 | Sous-tension | |||||
| 3 | s/o | |||||
| 4 | Mauvais fonctionnement du contacteur | |||||
| 5 | Inversion de phase | |||||
| 6 | Monophasé | |||||
| 7 | Défaut à la terre | |||||
| 8 | Déséquilibre de courant | |||||
| 9 | Commande d’arrêt à distance | |||||
| 10 | Surintensité | |||||
| 11 | Sous-intensité | |||||
| B2 | 1A9 | PID* | Année, mois de fabrication, type du produit/échelle | Année 8 bits, mois 4 bits, E/S 4 bits et échelle | ||
| B4 | 1AA | VA-C | Tension de ligne A–C | Volts | ||
| B6 | 1AB | VB-C | Tension de ligne B–C | Volts | ||
| B8 | 1AC | VA-B | Tension de ligne A–B | Volts | ||
| BA | 1AD | IC | Phase de courant brute C | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle | ||
| BC | 1AE | IB | Phase de courant brute B | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle | ||
| BE | 1AF | IA | Phase de courant brute A | A (x100, x10, x1), mult. par facteur d’échelle | ||
| C0 | 1B0 | RD1* | Retard au redémarrage restant RD1 | Secondes | ||
| C2 | 1B1 | RD2* | Retard au redémarrage restant RD2 | Secondes | ||
| C4 | 1B2 | RD3* | Retard au redémarrage restant RD3 | Secondes | ||
Registres de lecture/écriture
| Adresse RAM | Adresse relative | Code | Description | Gamme | Valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 1B3 | COM-LINE | Ligne de commande* | Activation de réinitialisation/marche/arrêt, du verrouillage de l’afficheur, de la configuration du réseau | Registre des commandes du MotorLogic Plus (C6 hex) | |
| 01H | Démarrage/réinitialisation | |||||
| 02H | Arrêt | |||||
| 03H | Verrouillage de l’afficheur | |||||
| 04H | Déverrouillage de l’afficheur | |||||
| 05H | Activation de la programmation du réseau | |||||
| 06H | Désactivation de la programmation du réseau | |||||
| C8 | 1B4 | Scale | Paramètre d’échelle PowerLogic | 0, 1, 1–2; mot signé de 16 bits (complément à 2, lecture seulement) | Selon le modèle | |
| CA | 1B5 | LV | Seuil de basse tension | 170 V (450 V)* - Réglage HV | 435 | |
| CC | 1B6 | HV | Seuil de surtension | Réglage LV – 528 V (660 V)* | 500 | |
| CE | 1B7 | VUB | Seuil de déséquilibre de tension | 2 à 15 % ou 999 % | 5 % | |
| D0 | 1B8 | MULT | TC / Rapport des spires effectives | 1 ou 10 à 200 | 1 | |
| D2 | 1B9 | OC | Seuil de surintensité | Gamme de courant de surcharge | Val. nom. min. | |
| D4 | 1BA | UC | Seuil de sous-intensité | 0,5 × OC min à OC max, à l’arrêt | 0,8 × OC min. | |
| D6 | 1BB | CUB | Seuil de déséquilibre de courant | 2 à 25 % ou 999 % | 6 % | |
| D8 | 1BC | TC | Classe du déclenchement par surintensité | 5, J5, 10, J10, 15, J15, 20, J20, 30,
J30 (J = protection anti-blocage activée) |
5 | Valeur décimale 5 |
| J5 | Valeur décimale 133 | |||||
| 10 | Valeur décimale 10 | |||||
| J10 | Valeur décimale 138 | |||||
| 15 | Valeur décimale 15 | |||||
| J15 | Valeur décimale 143 | |||||
| 20 | Valeur décimale 20 | |||||
| J20 | Valeur décimale 148 | |||||
| 30 | Valeur décimale 30 | |||||
| J30 | Valeur décimale 158 | |||||
| DA | 1BD | RD1 | Temporisateur de cycle rapide | 2 à 500 secondes | 10 | |
| CC | 1BE | RD2 | Retard au démarrage, tous les événements sauf de sous-intensité | 2 à 500 minutes | 8 | |
| DE | 1BF | RD3 | Retard au redémarrage après un défaut de sous-intensité | 2 à 500 minutes | 20 | |
| E0 | 1C0 | #RU | Nombre de redémarrages après un défaut de sous-intensité | 0, 1, 2, 3, 4, A (automatique) | Valeurs de RU | |
| 8,1 | 0 à 4 en décimal | |||||
| 8,2 | A = 255 en décimal | |||||
| E2 | 1C1 | #RF | Nombre de redémarrages, tous les événements sauf de sous-intensité | 0, 1, oc1, 2, oc2, 3, oc3, 4, oc4, A,
ocA (0 = manuel, A = continu, oc = redémarrage automatique après expiration du RD2) |
Valeurs RF | |
| 0 | Valeur décimale 1 | |||||
| 1 | Valeur décimale 2 | |||||
| oc1 | Valeur décimale 3 | |||||
| 2 | Valeur décimale 4 | |||||
| oc2 | Valeur décimale 5 | |||||
| 3 | Valeur décimale 6 | |||||
| oc3 | Valeur décimale 7 | |||||
| 4 | Valeur décimale 8 | |||||
| oc4 | Valeur décimale 9 | |||||
| A | Valeur décimale 10 | |||||
| ocA | Valeur décimale 11 | |||||
| E4 | 1C2 | UCTD | Retard de déclench. de sous-intensité | 2 à 60 secondes | 5 | |
| E6 | 1C3 | GF | Seuil de courant de défaut à la terre | (0,4) gamme de courant AOL ou arrêt (Off) | 0,15 × min. | |
| E8 | 1C4 | ADDR | Adresse RS-485 secondaire | 01 à 99 | 1 | |
DANGER