80459-641-01, Rév. 10

Modification des emplacements des porte-fusibles

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Ne jamais faire fonctionner l'interrupteur sous tension avec la porte ouverte.
  • Mettre l’interrupteur hors tension avant de retirer ou d’installer des fusibles ou de faire des raccordements sur le côté charge.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée sur tous les porte-fusibles du côté ligne et charge pour s’assurer que l’interrupteur est hors tension.
  • Couper l’alimentation de l’interrupteur avant d’y faire tout autre travail.
  • Ne pas utiliser de fusibles renouvelables dans les interrupteurs à fusibles.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Installer des embases des porte-fusibles de 30 et 60A pour la taille et la classe de fusible correctes et la tension maximale dans les unités de démarrage de tailles1 et2. La plaque de base du sectionneur comprend cinq jeux de trous de montage à cette fin. L’embase inférieure des porte-fusibles est installée à l’usine dans les trous de montage appropriés (voir Emplacements des porte-fusibles, tailles1 et2). Des porte-fusibles et embases supplémentaires peuvent être exigés en cas de changement de classe de fusibles.

Emplacements des porte-fusibles, tailles1 et2

Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

REMARQUE: Pour l’écartement des fusibles de forme II classe C, contacter le représentant local de Schneider Canada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?