Listes de vérification avant la mise en service
Pour vérifier si le CCMi fonctionne correctement, effectuer les vérifications des listes suivantes avant de mettre l'appareil sous tension :
Structure du CCM
-
Effectuer les procédures d’entretien, commençant à la Entretien du CCM et continuant jusqu’à Essai d’isolation. Cet entretien initial est nécessaire pour détecter tout dommage de transport ou des raccordements desserrés ou défaits. Ne pas mettre le CCM sous tension tant que l’entretien initial n’est pas terminé.
REMARQUE: Les procédures d’entretien suivantes ne sont pas nécessaires avant la première mise sous tension du CCM : Retrait de l’unité de contrôle, du bloc de pinces d’alimentation, des contacts des démarreurs et des écrans isolants/isolateurs. -
Effectuer un essai d’isolation sur le CCM (Essai d’isolation).
-
Si le CCM est muni d’une protection contre les défauts de mise à la terre, la régler correctement et tester ce dispositif de protection avant de mettre sous tension.
-
Retirer tous les blocs ou autres moyens temporaires de maintien des dispositifs électriques.
-
Retirer tous les cavaliers des secondaires des transformateurs de courant. Ne pas utiliser un transformateur de courant avec son secondaire ouvert.
-
Manœuvrer manuellement tous les interrupteurs, disjoncteurs et autres mécanismes de fonctionnement afin de s’assurer qu’ils sont correctement alignés et qu’ils fonctionnent librement.
-
Manœuvrer électriquement (mais non sous charge) tous les interrupteurs, disjoncteurs et autres mécanismes à fonctionnement électrique afin de s’assurer que ces dispositifs fonctionnent correctement. Une source auxiliaire d’alimentation de contrôle peut être nécessaire.
-
Vérifier la temporisation correcte et le bon fonctionnement des contacts des temporisateurs.
-
Vérifier que le courant à pleine charge du relais de surcharge est réglé sur le paramètre d’application approprié avant utilisation.
-
S’assurer que toutes les connexions de charge et de télécommande ont été faites et qu’elles sont conformes aux schémas de câblage fournis.
-
Vérifier si toutes les connexions à la terre sont faites correctement.
-
Installer les couvercles et fermer les portes; s’assurer qu’ils sont correctement serrés.
Communications du CCMi
| AVIS |
|---|
|
PERTE DE COMMUNICATION
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
|
Avant de mettre l’appareil sous tension, vérifier les points ci-dessous afin de s’assurer que la mise en réseau et le câblage du CCMi sont configurés et raccordés correctement :
-
Raccordements du câblage
-
S’assurer que la longueur du réseau sans répéteur est inférieure à 450 m (1500 pi).
-
Vérifier si les câbles du CCM sont raccordés entre les sections de transport. Voir Câbles entre les sections de transport pour les directives.
-
Vérifier si chaque câble de dérivation de dispositif est correctement raccordé à la ligne principale.
-
S’assurer que tous les raccordements du réseau sont sûrs.
-
Vérifier si des résistances de terminaison sont installées comme requis par le protocole de réseau.
Configuration des communications
-
Vérifier que tous les dispositifs ont reçu des adresses correctes (voir Adressage des dispositifs pour connaître les paramètres d’adressage spécifiques).