QGH1336305-06

Doğrudan bağlantı voltaj sınırları

Güç sisteminin hattan hata ya da hattan nötr voltajları, ölçüm cihazının doğrudan bağlantı maksimum voltaj limitlerini aşmıyorsa, ölçüm cihazının voltaj girişlerini doğrudan güç sistemin faz voltaj hatlarına bağlayabilirsiniz.

Ölçüm cihazının voltaj ölçüm girişleri üretici tarafından 277 V L-N / 480 V L-L olarak belirtilmiştir. Ancak yerel elektrik kuralları ve düzenlemelerine göre doğrudan bağlantı için izin verilen maksimum voltaj daha düşük olabilir. Kurulum kategorisi III’e göre, ölçüm cihazı voltaj ölçüm girişlerindeki maksimum voltaj aşmamalıdır

Sistem voltajınız belirtilen doğrudan bağlantı maksimum voltaj değerinden daha büyükse, voltajı azaltmak için VT’ler (voltaj transformatörleri) kullanmanız gerekmektedir.

Güç sistemi açıklaması Ölçüm cihazı ayarı Sembol Doğrudan bağlantı maksimum (UL / IEC) VT sayısı (gerekiyorsa)
Ekran (ölçüm cihazı) Ekran (iletişim) Kurulum kategorisi III
Tek faz 2 telli hattan nötre 1P.LN 1PH 2Wire L-N ≤ 277 V L-N 1 VT
Tek faz 2 telli hattan hata 1P.LL 1PH 2Wire L-L 480 V L-L 1 VT
Tek faz 3 telli hattan hata, nötrlü 1P.3L 1PH 3Wire L-L with N ≤ 277 V L-N / 480 V L-L 2 VT
3 fazlı 3 telli Delta topraksız 3P.3L 3PH 3Wire topraksız Delta 480 V L-L 2 VT
3 fazlı 3 telli Delta köşe topraklamalı 3PH 3Wire Corner Grounded Delta 480 V L-L 2 VT
3 fazlı 3 telli Wye topraksız 3PH 3Wire Ungrounded Wye 480 V L-L 2 VT
3 fazlı 3 telli Wye topraklı 3PH 3Wire Grounded Wye 480 V L-L 2 VT
3 fazlı 3 telli Wye rezistans topraklı 3PH 3Wire Resistance Grounded Wye 480 V L-L 2 VT
3 fazlı 4 telli açık Delta ortadan dallı 3P.4L 3PH 4Wire Ortadan Dallı Açık Delta 240 V L-N / 480 V L-L 3 VT
3 fazlı 4 telli Delta ortadan dallı 3PH 4Wire Center-Tapped Delta 240 V L-N / 480 V L-L 3 VT
3 fazlı 4 telli topraksız Wye 3PH 4Wire Ungrounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L 3 VT ya da 2 VT
3 fazlı 4 telli topraklı Wye 3PH 4Wire Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L 3 VT ya da 2 VT
3 fazlı 4 telli rezistans topraklı Wye 3PH 4Wire Resistance Grounded Wye ≤ 277 V L-N / 480 V L-L 3 VT ya da 2 VT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?