QGH1336305-06

Röle Çıkışı (RO) uygulamaları (PM1130H / PM1140H)

Röle çıkışları uygulamaları değiştirmek için kullanılır. Bunlara örnek olarak kapasitör bankları, jeneratörler ve diğer harici cihazlar ve ekipmanlar için AÇIK/KAPALI kontrol sinyallerini vermek sayılabilir.

Röle çıkışının ve dijital girişin kablo bağlantılarının yapılması

A

Aşırı akım koruma cihazı

B

Röle (70, 71)

C

Dijital giriş (40, 57)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?