QGH1336305-06

Güç ve Enerji ölçümleri

Ölçüm cihazında, bir seferde güç parametrelerinden (W, VA, veya VAR) sadece bir tanesinin yapılandırılmasına izin verilir. Ölçüm cihazının ekranını kullanarak, iletişim üzerinden ION Setup ile ya da FC16’yı (komut numarası 2959) destekleyen herhangi bir Modbus aleti ile ayarlayabilirsiniz.

Ölçüm cihazındaki enerji birikimi, seçilen güç parametresine (W, VA, ya da VAR) bağlıdır. Birleşik enerji değerleri ve eski değerler de seçilen güç parametresine bağlıdır.

NOT:
  • Güç parametresi değiştirildiğinde (ölçüm cihazı ekranından ya da iletişim üzerinden), saklanan tüm enerji değerleri (eski ve birleşik) sıfıra ayarlanır.

  • Enerji değerleri, iletişim üzerinden de silinebilir. Çalışma süresi 6 basamak Saat ve 2 Basamak Dakika şeklinde gösterilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?