QGH1336305-06

Güç talebi

Güç talebi, sabit bir zaman aralığında ortalama güç tüketiminin ölçümüdür.

Bir anda sadece bir talep parametresi ayarlanabilir. Ölçüm cihazının ekranını kullanarak, iletişim üzerinden ION Setup ile ya da FC16’yı destekleyen herhangi bir Modbus aleti ile ayarlayabilirsiniz.

Yapılandırılabilecek talep parametreleri listesi VA talebi, VAR talebi ve W talebidir.

Last demand (Son Talep): Bu talep, talep aralığının sonunda ölçüm cihazının NVRAM’inde güncellenir. Talep aralığının sonunda elde edilen değer, son talebin yerini alır.

Present demand (Mevcut talep): Belirli bir süre içinde biriken enerjinin o sürenin uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanan talep.

Peak Demand (Uç talep): Peak Demand (Uç Talep), NVRAM’de kayıtlı en yüksek talep değeridir. Herhangi bir aralığa ya da döngüye bağımlı değildir. Uç talebin geçerli değerinden daha yüksek bir değer kaydedilmezse, talep değeri güncellenmez. Ölçüm cihazı, uç talebin oluştuğu zamanı gösterir. Ölçüm cihazı, uç talebin kaydedildiği Ölçüm Cihazının Açık Olduğu Saatlerin anlık kaydını alır.

NOT: Talep yapılandırması, ölçüm cihazında başka bir yapılandırma parametresine değiştirildiğinde ya da talep parametresi sıfırlandığında bu değer silinir ya da sıfırlanır.

Ölçüm cihazı, anlık tüketimi ölçer ve çeşitli yöntemleri kullanarak talebi hesaplayabilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?