QGH1336305-06

Uyarılar

FCC

Bu cihaz test edilmiş ve FCC şartnamesinin 15. bölümünde belirtilen A Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu limitler, cihaz ticari alanlarda kullanıldığında, girişimlere karşı uygun düzeyde bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansında enerji üretir, kullanır ve yayabilir. Kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo iletişiminde girişimlere neden olabilir. Bu ekipmanın meskun bir alanda çalıştırılması, zararlı girişime neden olabilir ve bu durumda ilgili girişimi kullanıcının kendisinin düzeltmesi gerekmektedir.

Kullanıcı, cihaz üzerinde Schneider Electric tarafından açıkça onaylanmayan değişikliklerin ya da oynamaların yapılmasının, kullanıcının cihaz kullanma iznini ortadan kaldırılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

Bu dijital cihaz CAN ICES-3 (A) /NMB-3(A) gerekleriyle uyumludur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?