QGH1336305-06

Ölçüm ekipmanları sembolleri

Ölçme ekipmanlarında aşağıdaki IEC 60417 ve ISO 7000 sembolleri kullanılabilir:

Sembol

Model

Açıklama

IEC 60417-5172

Koruyucu Sınıf II ekipmanı

  • Sınıf II ekipmanlar (çift veya güçlendirilmiş yalıtım) için belirtilen güvenlik gereksinimlerini karşılayan ekipmanları tanımlamak için.

ISO 7000-0434B

Dikkat

  • Sembolün yerleştirildiği yere yakın cihazı veya kontrolü çalıştırırken dikkatli olunması gerektiğini göstermek için. İstenmeyen sonuçlardan sakınmak için mevcut durumun operatör farkındalığı veya operatör eylemi gerektirdiğini belirtmek için.

ISO 7000-1641

Operatör kılavuzu; kullanma talimatları

  • Operatör kılavuzunun saklandığı yeri veya çalıştırma talimatlarıyla ilgili bilgileri tanımlamak için. Sembolün yerleştirildiği yere yakın cihazı veya kontrolü çalıştırırken çalıştırma talimatlarının dikkate alınması gerektiğini göstermek için.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?