QGH1336305-06

Özellik özeti

Parametre PM1130H PM1140H EM6438H
Wh için Doğruluk Sınıfı

Sınıf 0.5

Sınıf 1

Sınıf 0.5

Sınıf 1

Sınıf 0.5

VARh için Doğruluk Sınıfı

2,0

2,0

2,0

VAh için Doğruluk Sınıfı

± %0,5

± %1

± %0,5

± %1

± %0,5

Döngü başına örnekleme hızı 32 32 32
Akım
  • Faz başına ve 3 faz ortalaması

  • Hesaplanan nötr akım

ü ü
Voltaj:
  • V L-N - faz başına ve 3 faz ortalaması

  • V L-L - faz başına ve 3 faz ortalaması

ü ü
Güç Faktörü
  • Faz başına ve ortalama

Gerçek PF

Gerçek PF

Gerçek PF

Frekans ü ü
Güç:
  • Aktif güç (kW) - Faz başına ve toplam

  • Görünen güç (kVA) - Faz başına ve toplam

  • Reaktif güç (kVAR) - Faz başına ve toplam

NOT: Ölçüm cihazı, programlanan güç türüne göre bir anda yalnızca bir güç parametresi ölçebilir ve gösterebilir.
ü ü ü

Enerji: kWh, kVAh, kVARh (2 Kadran)

  • Verilen (İçe Alma / İleri)

NOT: Ölçüm cihazı, programlanan güç türüne göre bir anda yalnızca bir enerji parametresi ölçebilir ve gösterebilir.
ü ü ü

Talep parametreleri (kW, kVA, kVAR)

  • Son talep

  • Mevcut talep

  • Uç talep: Uç talep için ölçüm cihazı formatında meydana gelme süresi

NOT: Ölçüm cihazı, bir anda sadece bir talep parametresinin ayarlanmasına izin verir.
ü ü
3 Fazlı dengesiz

Akım

Voltaj

Akım

Voltaj

%THD:
  • Voltaj L-N

  • Voltaj L-L

  • Faz başına akım

ü ü

Ölçüm cihazının Açık Olduğu Saat Sayısı

Ölçüm cihazının Çalıştığı Saat Sayısı

Güç Kesintileri

ü ü ü
Faz açısı
  • Faz başına (Voltaj ile Akım arasında)

ü ü
Haberleşme RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU

Dakikada devir sayısı (RPM)

ü ü ü
Röle ü ü
Dijital giriş ü
Yük yüzdesi ü ü ü
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?