ION Setup ile röle çıkışlarının konfigüre edilmesi
- ION Setup'ı başlatın.
- Ölçüm cihazınıza bağlanın.
- 'a (G/Ç Kurulumu) gidin.
- Yapılandırma için bir röle Relay R1'i (Röle R1) seçin ve Edit'e (Düzenle) tıklayın.
Röle çıkışı için kurulum ekranı görüntülenir.
- Röle çıkışı için Label (Etiket) kısmına açıklayıcı bir ad girin.
- Diğer ayar parametrelerini gerektiği gibi konfigüre edin.
- Değişikliklerinizi kaydetmek için Send'e (Gönder) tıklayın.
ION Setup üzerinden kullanılabilen röle çıkışı ayarı parametreleri.
Parametre Değerler Açıklama Label
—
Varsayılan etiketi değiştirmek ve bu röle çıkışına açıklayıcı bir ad atamak için bu alanı kullanın.
Control Mode
External
Bu alanda röle çıkışının nasıl çalıştığı gösterilmektedir.
-
External: Röle çıkışı, yazılım üzerinden veya iletişim sistemleri yoluyla gönderilen komutlar kullanılarak bir PLC tarafından uzaktan kontrol edilir.
Behavior Mode
Normal, Timed, Coil Hold
-
Normal: Bu mod, kontrol modu External (Harici) olarak ayarlandığında geçerlidir. External (Harici) mod için tetikleyici olması durumunda, röle çıkışı, bırakma noktası aşılana kadar kapalı durumda kalır.
-
Timed: Röle çıkışı, On Time (Açık Zamanı) kurulum kaydı ile tanımlanan süre boyunca AÇIK kalır.
-
Coil Hold: Bu mod, kontrol modu External (Harici) olarak ayarlandığında geçerlidir. Dijital alarm için Behavior Mode'u (Davranış Modu) Coil Hold (Bobin Bekletme) olarak ayarlamanız gerekir. Dijital Alarm tetiklendiğinde çıkış AÇIK hale gelir. Ve "Coil Hold release" (Bobin Bekletmeyi bırak) komutu alındığında KAPATILIR. Kontrol gücü kaybı durumunda, çıkış güç kaybından önceki durumunu korur.
On Time
0 ila 9999
Bu ayar, darbe genişliğini (AÇIK zamanı) saniye cinsinden tanımlar.
Associations
—
Röle çıkışı zaten başka bir ölçüm cihazı fonksiyonu ile ilişkiliyse bu alanda ek bilgiler görüntülenir.
-