QGH1336305-06

Tuş takımı ile çalıştırma (PM1130H / PM1140H için geçerlidir)

Gitmek istediğiniz yönün tuşuna basın. Ekranda, ilerleme yönüne göre bir sonraki parametre gösterilir. Parametre ayarına girmek için Tamam’a basın.

Aşağıdaki adımlarda RMS sayfasından VLN A F sayfasına nasıl gidileceği ve RMS sayfasına nasıl geri dönüleceği açıklanmaktadır.

  1. RMS sayfasında, sağ düğmeye basın. Ekranda VLL W PF gösterilir.

  2. Aşağı düğmesine basın. Ekranda VLN A F gösterilir.

  3. RMS’ye geri dönmek için sol düğmesine basın. Ekranda RMS gösterilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?