QGH1336305-06

Clear (Sil) ekran menüleri

Clear (Sil) ekranı, enerji, talep ya da maks. talep değerlerini sıfırlamanızı sağlar.

Ölçüm cihazı, değerleri sadece iletişim üzerinden silmenize izin verir.

Silme parametreleri

Parametreler Tanım
MD

Demand (Talep) altındaki maksimum talep değerlerini sıfırlar.

  • Zaman damgalı W, VA ve VAR

Enrg

INTG altında Energy (Enerji) ve Run Hours (Çalışma Saatleri) değerlerini sıfırlar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?