QGH1336305-06

Güç faktörü kayıt formatı

Ölçüm cihazı PF değerine basit bir algoritma uygular ve bunu PF kaydında saklar.

Her güç faktörü değeri (PF değeri), güç faktörü için bir kayan noktalı kaydı kaplar (PF kaydı). Ölçüm cihazı ve yazılım, tüm raporlama ve veri giriş alanları için PF kaydını aşağıdaki şemaya göre yorumlar:

PF değeri, PF kayıt değerinden aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Bölüm PF aralığı (ekranda) PF kaydı aralığı (iletişim üzerinden) PF formülü
Bölüm 1 0 ila +1 0 ila +1 PF değeri = PF kayıt değeri
Bölüm 2 -1 ila 0 -1 ila 0 PF değeri = PF kayıt değeri
Bölüm 3 0 ila -1 -2 ila -1 PF değeri = (-2) - (PF kayıt değeri)
Bölüm 4 +1 ila 0 +1 ila +2 PF değeri = (+2) - (PF kayıt değeri)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?