QGH1336305-06

Talep (PM1130H / PM1140H için geçerlidir)

Ölçüm cihazı, son, mevcut ve maksimum (uç) talep değerlerini ve maksimum (uç) talep oluştuğunda sayıcılar yoluyla bir zaman damgası sağlar.

Ölçüm cihazı, kayar blok, sabit blok ve periyodik blok dahil olmak üzere standart talep hesaplama yöntemlerini destekler.

Uç talep kayıtları, elle (parola ile korumalı) ya da iletişim üzerinden sıfırlanabilir.

Talep ölçümleri aşağıdakileri içerir:

  • Talep (Toplam): W, VAR, VA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?