QGH1336305-06

Kilitleme / kilidi açma

Kilitleme, ölçüm cihazı ekranını varsayılan ekrana ayarlamanızı sağlar. Ekran kilitliyken diğer ekranlara kaydırabilirsiniz. Manuel kaydırma bırakıldıktan 4 dakika sonra ölçüm cihazında varsayılan (kilit) ekran gösterilir.

Ölçüm cihazı ekranını kilitleme / kilidi açma

Ölçüm cihazının gösterilen ekranı ve düğmeleri, herhangi bir ekranı kilitlemenize ya da kilidini açmanıza olanak tanır.

Bir ölçüm cihazı ekranını kilitlemek ya da kilidini açmak için 2 saniye boyunca Yukarı ve Aşağı düğmelerine birlikte basılı tutun.

NOT: Bir ölçüm cihazı ekranı kilitli olduğunda Kurulum ya da Sil komutu giremezsiniz.
NOT: Yalnızca ekran parametrelerini kilitleyebilirsiniz. Bir ölçüm cihazı ekranı kilitli olduğunda Kurulum ya da Sıfırla komutu giremezsiniz.

Ekran kilitleme / kilit açmada düğmelerin işlevleri

Mod Düğme Fonksiyon
Kilitleme / kilidi açma Bir ölçüm cihazı ekranını kilitlemek ya da kilidini açmak için 2 saniye boyunca Yukarı ve Aşağı düğmelerine birlikte basılı tutun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?