QGH1336305-06

Ölçüm cihazına genel bakış

PM1130H / PM1140H / EM6438H serisi ölçüm cihazları, kompakt ve sağlam bir yapıda, kapsamlı 3 fazlı elektrik enstrümantasyonu ve yük yönetim olanakları sunan, çift kaynaklı ölçüm cihazlarıdır.

PM1130H / PM1140H / EM6438H ölçüm cihazları, enerji izleme ve maliyet yönetimi uygulamalarınızın zorlu taleplerini en iyi şekilde karşılar. Ürün serisindeki ölçüm cihazları, Sınıf 0.5 (PM1130H, PM1140H ve EM6438H) ve Sınıf 1.0 (EM6438H ve PM1140H) doğruluk standartlarına uygundur ve kompakt ve kolay monte edilebilir bir yapıda yüksek kalite, güvenilirlik ve uygun maliyet sunar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?