QGH1336305-06

Seri iletişim

Ölçüm cihazı RS-485 portundan seri iletişimi desteklemektedir.

Bir RS-485 ağında, genellikle bir Ethernet’ten RS-485 ağ geçidine olmak üzere bir ana master cihaz bulunur. Bu, birden fazla ikincil cihazla (örneğin ölçüm cihazları) RS-485 iletişimine olanak sağlar. İkincil cihazlarla iletişim için yalnızca bir özel bilgisayar gerektiren uygulamalarda ana cihaz olarak bir RS-232’den RS-485’e dönüştürücü kullanılabilir. Ana cihazda, önerilen yanıt zaman aşımı ayarı en az 1 saniye olmalıdır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?