QGH1336305-06

Blok aralık talebi

Blok aralık talebi yöntem türleri için, ölçüm cihazının talep hesaplamasında kullanacağı bir süre aralığı (ya da bloğu) belirtirsiniz.

Aşağıda verilen farklı yöntemler arasından ölçüm cihazının aralığı nasıl ele alacağını seçin/yapılandırın:

Tip Açıklama
Zamanlı Kayar Blok 1 ile 60 dakika arası (1 dakikalık adımlarla) bir aralık seçin. Aralık 1 ile 15 dakika arasındaysa, talep her 15 saniyede bir güncellenir. Aralık 16 ile 60 dakika arasındaysa, talep her 60 saniyede bir güncellenir. Ölçüm cihazı, son tamamlanan aralığın talep değerini gösterir.
Zamanlı Blok 1 ile 60 dakika arası (1 dakikalık adımlarla) bir aralık seçin. Ölçüm cihazı, her aralığın sonunda talebi hesaplar ve günceller.
Zamanlı Periyodik Blok Bir aralık ve alt aralık seçin. Alt aralık, aralığı tam olarak bölen bir değer olmalıdır (örneğin, 15 dakikalık aralık için üç 5 dakikalık alt aralık). Talep her alt aralığın sonunda güncellenir. Ölçüm cihazı, son tamamlanan aralığın talep değerini gösterir.

Blok aralık talep örneği

Aşağıdaki şekilde, blok aralığı yöntemi kullanılarak güç talebinin hesaplanması için farklı yöntemler gösterilmektedir. Bu örnekte, aralık 15 dakikaya ayarlanmıştır.

Zamanlı Kayar Blok

Zamanlı Blok

Zamanlı Periyodik Blok

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?