QGH1336305-06

Genel Bakış

Ölçüm cihazının ayar parametrelerini, ölçüm cihazının RS-485 iletişim portundan yapılandırabilirsiniz.

Ölçüm cihazı, fabrikada varsayılan olarak RS-485 iletişim portu ayarları ile yapılandırılmıştır. Ölçüm cihazınızı kendi RS-485 ağınıza bağlamadan önce varsayılan ayarları değiştirmeniz gerekir. RS-485 portunu yapılandırmak için buna ihtiyaç duyarsınız:

  • ION Setup

NOT: Uzaktan ölçüm cihazı ayarı sadece RS-485 iletişimini destekleyen ölçüm cihazı modellerinde kullanılabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?