QGH1336305-06

RMS sayfası

RMS parametrelerini görüntülemek için:

  1. Ana (RMS) sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak RMS’ye ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Bir sonraki RMS parametresine ilerlemek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  4. Çıkmak için Sol düğmesine basın.

PM1130H / PM1140H

EM6438H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?