QGH1336305-06

Ekran menü ağacı

Görüntülemek istediğiniz ayara ilerlemek için menü ağacını kullanın.

PM1130H / PM1140H'de parametreler arasında gezinme

Aşağıdaki resimde PM1130H / PM1140H ölçüm cihazındaki RMS parametreleri özetlenmektedir:

Favori sayfası

Ölçüm cihazı, 3 parametre seçmenizi ve bunları favori sayfası olarak görüntülenmek üzere düzenlemenizi sağlar. Bu parametreler sadece parametre üzerinde seçilebilir ve müşteri gereksinimlerini temel almaktadır. Bazı parametre günlükleri çok önemlidir ve bu parametrelere ilerlemek çok zaman alır. Parametreler arasında rahat hareket etmek ve erişim sağlamak için ölçüm cihazı, 3 parametre seçmenize ve kolayca görmek için sayfayı kilitlemenize olanak tanır. Seçilebilir parametreler şunlardır:

  • V L-L

  • V L-N

  • A

  • F

  • W

  • GF

EM6438H’de parametreler arasında gezinme

Aşağıdaki resimde EM6438H ölçüm cihazındaki RMS parametreleri özetlenmektedir:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?