QGH1336305-06

Setup (Ayar) ekran menüleri

Setup (Ayar) ekranı, çeşitli ayar parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.

Sayacın ekranı ve düğmeleri, istediğiniz parametrelere ilerlemenizi ve bunları düzenlemenizi sağlayacaktır.

Setup (Ayar) ekranına girmek için:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Set (Ayar) kısmına ilerleyin.
  4. OK (Tamam) tuşuna basın.
  5. Parolayı girin. Varsayılan parola 0000’dır.
  6. OK (Tamam) tuşuna basarak Setup’ı (Ayar) seçin.
  7. Parametreleri görüntüledikten sonra Setup’dan (Ayar) çıkmak için Sol düğmesine basın.

Aşağıda parametrelerin listesi ve destekledikleri yapılandırmalar verilmektedir.

PM1130H / PM1140H / EM6438H ölçüm cihazı Setup (Ayar) menüleri

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?