QGH1336305-06

Ön panel

Ön panelde aşağıdaki göstergeler ve kontroller bulunmaktadır:

  • Sekiz segmentli LED ekran: Her birinde dört basamak bulunan üç alfasayısal satır, aynı anda üç RMS parametresini ya da bir enerji parametresini görüntüler. Gösterilen değerler her saniyede bir güncellenir.

  • Analog yük çubuğu: Tam ölçeğe (FS - Full Scale) göre % cinsinden yükü gösterir.

  • Göstergeler: Her satırda Kilo, Mega (Kilo + Mega = Giga) göstergeleri ve bir negatif (-) gösterge bulunur.

  • Tuşlar: Sayfalar arasında geçiş yapmak için dört akıllı tuş.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?